This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:运行模式

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780530/tps2543-modes-of-operation

器件型号:TPS2543
主题中讨论的其他器件: TPS2549

团队、  

我的客户有以下问题。  

是否有办法关闭 TPS2543中的电源开关、但仍然允许数据。  当电路板温度达到某种阈值时,我想关闭充电部分以冷却电路板,但仍允许数据通信。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    TPS2543无法实现您的应用。 但出于您的目的、您可以将 TPS2543更改为 SDP 模式、这可能会降低器件消耗的电流、从而释放电路板的温度压力。 或者、您也可以建议客户使用 TPS2549、其客户端模式满足您的所有要求。
    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    由于我没有收到您的回复、我将认为您已解决了您的问题并关闭了此项目。 谢谢!
    Kevin