This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:需要设计和 TINA 问题

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849250/tps3700-design-required-and-tina-issue

器件型号:TPS3700

你(们)好

   我的客户通过 TPS3700有设计要求

  输入 电压(VMON)用于为 MCU 供电、通常约为3.3V、因此 它们 现在需要设计电压监控和保护电路:

         1。当输入电压(VMON)为3.6V ~ 4.7V 时、输出下降沿信号以复位 MCU 复位引脚(RST)。

         2.当输入电压(VMON)大于4.7V 时、输出一个低电平信号来关闭为芯片供电的 DCDC。

       

在此设计中、我使用了 tps3700页上的电阻计算软件。 输入所需电压后、我得到外设电路的电阻(R1、R2、R3)。

 

然后、我使用 Tina 来构建仿真电路。 通过仿真、可以发现结果与理论不一致。  当 VMON 大于3.6V 时、OUTA 没有高电平跳转。

1.您能 帮我分析 一下结果 吗?

2.您能否给我一个基于客户要求的设计、 帮助我计算 R1、R2、R3 和 Rp 值?  

此致

廖怡

jean-liao@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、廖伊  


    我对您的问题的理解如下:  

    MCU 的正常工作电压为3.3V。  

    当电压高于3.6V 时,用户希望通过发送一个负边沿来关闭电源。  

    当电压高于4.7V 时,用户希望关闭直流/直流电源。  

    在这种情况下、您应该选择  

    VMON = 4V (某些中间电压)

    VUV = 3.6V

    Vov = 4.7V 并计算电阻值。

    对于输出 A 和输出 B、RPU = 50k

    在 OUT A 引脚处连接一个逆变器、并将其提供给 MCU、并将 B 电源直接提供给 MCU。 可以了。  

    此致

    Trailokya