This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC3843A

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/778408/uc3843a-uc3843a

器件型号:UC3843A
主题中讨论的其他器件:UC3843

尊敬的先生  

您好、这是 Basavesh BR

我们使用 UC3843设计24V 54W 交流/直流转换器。
但无法正常工作、请帮助我解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Basavesh 您好!

    PWM 控制器有很多原因无法正常工作、您是否尝试检查控制器的引脚对引脚波形并将其与数据表参数进行比较?
    当您看到这种行为时、您可以分享总体规格以及线路和负载条件吗?
    它是否在所有线路和负载条件下表现出相同的行为?
    控制器是否未启动或发生故障? 功率级是什么样子的、您是否愿意分享您的原理图?

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的宝贵答复
    我将根据数据表进行检查、但基准电压显示为8V
    但控制器需要高于10V 的电压才能工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC3843A 的启动阈值典型值为8.4V。 您至少需要该大电压才能确保启动。 如果 PWM 已经开始、则检查驱动引脚(输出)是否生成脉冲是一种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我现在检查了显示10.5V 基准电压输出电压...
    但 MOSFET 发热...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basavesh、

    请分享您的原理图、这将帮助 我回顾您的功率级设计。

    初级 FET 的额定电压是多少、SW 波形看起来如何?

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Basavesh 您好!

    您已经有几天时间能够捕获这些波形了吗?

    此致、
    区域