This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:器件复位所需的 AVCC 关闭周期

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826314/bq24171-needed-avcc-off-period-for-device-reset

器件型号:BQ24171

我们应关闭 AVCC 多长时间进行器件复位?

如果 AVCC 降至3.37V 以下甚至片刻、bq24171是否完成复位? 或者我们应该等待一段时间吗?

如果我们应该等待、请告诉我周期。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    ACov 和 ACUV 的抗尖峰脉冲时间通常为30ms。  我建议在最长30ms*1.25=37.5ms 时增加25%。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、

    感谢您的支持。

    但是、它是 OVPSET 引脚上的保护功能。 我想知道 AVCC 引脚上的 UVLO。

    如果 AVCC 降至3.37V 以下(即使一段时间)、bq24171是否完成复位、或者我们应该等待一段时间?

    我想知道用于正确初始化的 AVCC 关闭周期。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、

    很抱歉将您推送。

    此帖子的进展如何?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    OVPSET 可感测 ACOV 和 ACUV 的电压。

      原始规格中没有提到 UVLO 抗尖峰脉冲 、因此响应时间是小于10us 的比较器响应时间。  AVCC 引脚上的 UVLO 比较    器是在 ACUV 之后禁用 IC 的最后一种方法(因为与 OVPSET 感测的值相比、RC 滤波器会延迟 AVCC 引脚对输入压降的响应)、然后是睡眠比较器。  

    输入欠压、ACUV (d/s 第9页) 、具有 30ms 的抗尖峰脉冲。  睡眠比较器、如果 VACC 触发

    此致、

    Jeff