This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助检查电源 IC 并推荐空白部分

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, TPS63710, LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781017/please-help-check-the-power-ic-and-recommend-the-blank

主题中讨论的其他器件:TPS63700TPS63710LMR70503

尊敬的工程师:

您能否帮助检查电源 IC 并推荐空白器件?

我们需要自动化水平、出色的性能和极高的成本。

我不知道如何找到 负高电压电源、如果你能教我、那就好了。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、
    非常有趣的设计。

    考虑将 TPS63700用于5V 电压、以连接到-3V@0.1A
    TPS63710是一款可提供更高效率的同步转换器。

    对于+12V 至-70V、您似乎希望它在-70V 至-300V @ 5mA 之间变化。
    请验证。
    如果没有变压器、该输出可能很困难、+12至-300的直接占空比将是极端占空比。
    反激式设计可能更合适。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    对于5.5V 至-3V、据我所知、LMR70503将是我们提供的最小解决方案。 器件为 WCSP、有时客户不喜欢此封装。

    对于负转换器、可以采用反激式设计。 请查看此设计: