This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:VFF 引脚电压

Guru**** 2391695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826514/ucc2818a-q1-vff-pin-voltage

器件型号:UCC2818A-Q1

大家好、  

UCC2818A-Q1的最大电压 VFF 引脚可承受的最大值是多少、我注意到数据表中的 VFF 电压仅显示 在4.7V 左右 、如下所示。 这是否意味着 VFF 电压不能超过4.7V?

 

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    VFF 是输出引脚、其电压值表示 RMS 输入电压。

    它绝不能高于内部7.5V 基准电平。

    其工作范围应在大约1.4V 至4.7V 之间变化、如上图所示。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如我在数据表图5 "典型应用电路"中注意到的、Vline 为85-270Vac。

    根据客户要求、如果 Vline 范围介于70-280Vac 之间、 VFF 是否可以超过4.7V? 或者在这种情况下、客户如何调整以使用?

    此致、

    基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因

    这是一个单独的问题、需要单独发布。

    如果您认为上一个问题已得到解答 、请将此帖子标记为已解决。

    此致

    John