This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池升压转换器 GSM/GPRS 应用

Guru**** 2768005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61230A, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780706/battery-boost-converter-gsm-gprs-application

主题中讨论的其他器件:TPS61022TPS61230ATPS61021A

我使用 ER26500 LiSOCl2 + HPC1550超级电容器组设计 GSM/GPRS 应用。

我想知道德州仪器是否有适用于此应用的升压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、

    我将向我们的升压转换器专家提出您的请求。 您将在下周二收到 COB 的回复。

    谢谢、
    应用工程部 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能否指定输入电压、输出电压。 和输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:3.6V (电池 ER26500 LiSOCl2 + HPC1550超级电容器)

    输出电压:3.8V

    GPRS 应用的输出电流波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、
    TPS61022专为此类应用而设计。 请看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但该转换器尚未上市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61021A 和 TPS61230A 是一个不错的选择。