大家好、
我们已将 ucc28704用于交流/直流5V@2A 适配 器、并已"复制""UCC28704EVM-724 10W USB 适配器"的原理图、相同的 BOM 和相同的变压器(750315841 Wurth Elektronik)。 我们还遵循了布局建议。 我们的问题是适配器无法像"UCC28704EVM-724 10W USB 适配器用户指南"中所述那样工作、在调整某些组件值后、我们能够达到5V@2A、但在几秒钟后、输出电容器和变压器会变热(超过65ºC μ F)、Vout 会下降。
第一次连接适配器 Vout 大约为3V 时、我认为问题是 Vdd 或 Vs、丢弃 Vdd 后、我必须将 RS2 (R12)从36.5K 降低到19K、以便将 Vout 匹配为5.1V。
当我尝试使用电子负载检查最大电流时、我意识到它在0.9A 时能够自我保护、我很感激开关频率为70-85KHz (在次级侧二极管的阳极使用示波器进行测量)。 因此、我认为它具有过流保护功能。
下一步是将 RCS (R15&R16)从1.075 Ω 降至0.717 Ω、最大电流增量降至1.5A 和70-80Khz。
在将更多的 RCS 降低到0.54欧姆后、 最大电流会增加到2A、但增加到45-50kHz、但几秒钟后、适配器会保护自身。
我像公式所示、将 RLC (R13)从715欧姆降至220欧姆、由于 Vdd 大于35V、我必须将 R10从20欧姆增至50欧姆。
1.这种调谐是否正确? 我想说、如果 RCS 降低超过0.8欧姆、Ipp 会增加到高于变压器的电流饱和(800mA)、这是不好的。
2、如何再贴合一点、以便正确地达到2A?
3.是否可以将组件值设置为具有70-85kHz 的2A?
提前感谢!
P.D:为了避免错误、我已经多次检查了所有内容