This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:低侧 MOSFET 电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827382/csd87350q5d-low-side-mosfet-voltage

器件型号:CSD87350Q5D

你(们)好

在该规格中、仅显示 Vin 最大电压=30V (高侧 MOSFET)

低侧 MOSFET 中的最大电压是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您关注 TI FET。 CSD87350Q5D 中的低侧(SYNC) FET 也是30V BVDSS 器件。 尽管在数据表的绝对最大额定值中未指定该值、但当高侧 FET 导通时、低侧 FET 会从漏源极看到 VIN。 另请注意、数据表第4页的电气特性表中规定了 Q2、侧 FET 的 BVDSS 最小值为30V。