工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我需要设计一个通用输入的90V@5W 隔离式转换器。
该转换器必须具有非常低的输出电压纹波、通常低于50mV、且效率高于85%。
将 LM5023与反激式拓扑配合使用似乎很好。
但是、为了使转换器保持连续电流模式以降低输出纹波、变压器的电感会很高、因此变压器会很大。
而 LM5023的最大开关频率为130kHz、不是很高。
请帮助我如何以最佳方式实现该转换器。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我需要设计一个通用输入的90V@5W 隔离式转换器。
该转换器必须具有非常低的输出电压纹波、通常低于50mV、且效率高于85%。
将 LM5023与反激式拓扑配合使用似乎很好。
但是、为了使转换器保持连续电流模式以降低输出纹波、变压器的电感会很高、因此变压器会很大。
而 LM5023的最大开关频率为130kHz、不是很高。
请帮助我如何以最佳方式实现该转换器。
谢谢!
您好、Suyon、
对于这些低功耗应用、+/-10%的纹波通常是可以接受的、对于5V 应用、纹波为100mV。 但是、如果您希望纹波小于50mV、只需选择并输出可支持纹波的 ESR 电容器。
ESR =纹波电压/IPEAK
另一个可能有所帮助的因素是 π 型滤波器。 只需使用芯片电感器来分离输出电容器即可。
另请注意、我们还有5W 离线参考设计和 EVM、您可能会发现它们很有用。 输入您的输入和输出要求、将会显示一个已满足此要求的设计列表。 以下链接将为您提供这些参考设计。
此致、感谢您为您的下一个电源设计选择 TI。