This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5023:通用输入至90V@5W 隔离式转换器设计

Guru**** 1620465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826775/webench-tools-lm5023-universal-input-to-90v-5w-isolated-converter-design

器件型号:LM5023

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我需要设计一个通用输入的90V@5W 隔离式转换器。

该转换器必须具有非常低的输出电压纹波、通常低于50mV、且效率高于85%。

将 LM5023与反激式拓扑配合使用似乎很好。

但是、为了使转换器保持连续电流模式以降低输出纹波、变压器的电感会很高、因此变压器会很大。

而 LM5023的最大开关频率为130kHz、不是很高。

请帮助我如何以最佳方式实现该转换器。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM5023的准谐振运行基于不连续电流模式。  

    因此、我担心如何在不连续模式下满足输出纹波要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyon、

    对于这些低功耗应用、+/-10%的纹波通常是可以接受的、对于5V 应用、纹波为100mV。  但是、如果您希望纹波小于50mV、只需选择并输出可支持纹波的 ESR 电容器。

    ESR =纹波电压/IPEAK

    另一个可能有所帮助的因素是 π 型滤波器。  只需使用芯片电感器来分离输出电容器即可。

    另请注意、我们还有5W 离线参考设计和 EVM、您可能会发现它们很有用。  输入您的输入和输出要求、将会显示一个已满足此要求的设计列表。  以下链接将为您提供这些参考设计。

    此致、感谢您为您的下一个电源设计选择 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mike。

    您的意思是、如果不满足输出纹波要求、我可以添加另一个输出滤波器网络、例如 π 型滤波器、对吧?

    我认为这是个好主意。

    我将向您发送我的设计的动态信息。  

    如果不介意、请查看该问题并说是否有任何问题。

    非常感谢。

    很抱歉、我不知道如何上传我的文件并发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来回答您的问题。  是的、如果您在满足纹波规格方面遇到困难、可以使用 π 型滤波器。  但是、选择具有正确 ESR 值的电容器是实现目标的秘密

    如果您发送原理图、我们可以对其进行回顾。

    此致、