This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569输入电阻器问题

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781248/tlv62569-tlv62569-input-resistor-question

器件型号:TLV62569

我是否可以知道 TLV62569为什么需要输入电阻器499k Ω? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    PG 引脚是漏极开路输出、因此需要从电压源上拉一个上拉电阻器来偏置引脚。 当引脚为低电平时、选择了499K Ω 以最大限度地降低电路的功耗。 不建议使用高得多的值、因为当引脚为高电平时、不会使引脚易受外部噪声的影响。


    此致、
    Excel