This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝&放大器;HOTS 交换控制器- 6-100Vdc 输入的电源保护

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849106/e-fuse-hots-swap-controllers---power-supply-protection-for-6-100vdc-input

主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

TI 是否有任何电子保险丝和热插拔控制器可满足以下要求、

允许的输入电压范围:6-110V 直流

2.防止超过110V 直流和低于6V 直流的电压以保护负载

3.防止超过3A 的过流保护,以在发生短路时保护电源。

4.支持在3A 时使用6-110V 直流进行热插拔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    感谢您联系 E2E。

    我们可以使用 LM5069支持的最高电压为80V。

    您能告诉我们应用和最终产品吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    LM5069是否适用?

    您能否分享有关应用用例和最终产品/系统的详细信息

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。

    LM5069不符合要求、因为最大电压为110V 直流。