This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:2-4棱柱形电池的 BMS

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77905, BQ77904, BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779439/bq77915-bms-for-2-4-prismatic-cell

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ77905BQ77904BQ2962

我们正在使用低压锂离子电池、例如12.8V/80Ah 电池或12.8V/40Ah 电池。 这些电池是 LFP 电池、由圆柱形或棱柱形3.2V LFP 电池组成。 圆柱形电池具有低 AH (5-6Ah)值、因此需要16节电池来制造12.8V 80Ah 电池。 棱柱形电池具有较高的 AH (20AH)值、因此4个电池可提供12.8V 80Ah 的组合。  

我们希望构建能够更好地控制的 BMS。 BMS 应能够:

  1. 测量电池的电压
  2. 测量电流
  3. 测量温度
  4. 计算 SOC 和 SOH
  5. 过压、欠压、过充电电流和过驱保护
  6. 收集并显示所需数据

根据我们的应用、我们最终列出了以下 IC:

  1. BQ77915
  2. BQ77905
  3. BQ77904
  4. BQ2962

但是、我认为专家可以为实现这一功能而建议更好的 IC。 请为我们提供指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    根据您的要求(SOC、SOH)、您正在寻找监测计、而不是保护 IC。

    请查看我们的电池电量监测计的参数搜索引擎(此处链接 )。 根据您的要求、我可以随意进行一些滤波、并提供了两种合适的器件。 我建议您查看 bq40z50-R2(具有最新的 bq40z50-R3 FW、可单独下载)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复。 我们 将 检查详细信息。 我们还 遇到了一个解决方案(我在此处附加)

    e2e.ti.com/.../BMS-Specification_2D00_HLT_2D00_715C.pdf

    您能 不能指导我们了解 此电路的用途。 是否能够
    测量电池电压
    2.测量电流
    3.测量温度
    4.计算 SOC 和 SOH
    5.防止过压、欠压、过充电电流、过放电

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Rahul

    这是什么成就