This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:关于输出电容器的 ESR。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849008/tps562208-about-esr-of-output-capacitor

器件型号:TPS562208

 大家好、

 我的一位客户正在设计自己的 PCB、以针对  其新产品评估 TPS562208。

 他们对输出电容器 ESR 有以下问题。 请给我回复。

 问题1. 我们可以在 TPS562208数据表(SLVSD91A)的第14页看到以下句子。

       '本 μF 使用两个 TDK C3216X5R0J226M 22 μ F 输出电容器。 mΩ 的 ESR 为2m Ω。"

       我们将使用其他公司电容器、而不是 TDK、并且我们具有电容器的 ESR 特性。

       正如您所知、ESR 会因频率而发生很大变化。 (例如、10 Ω(0.1Hz 时)~ 3m Ω(1MHz 时)

       计算输出纹波电压时应使用哪个频率 ESR?

      它是 TPS562208开关频率(580kHz、典型值)吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、开关频率。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shawn、

     也感谢您的回复。

     您的回复对客户和 我都很有帮助。

     此致、

     Kazuya。