This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:关于输出电容器的 ESR。

Guru**** 2531280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848988/tps54308-about-esr-of-output-capacitor

器件型号:TPS54308

 大家好、

 我的一位客户正在设计自己的 PCB、以评估 TPS54308 的新产品。

 他们对输出电容器 ESR 有以下问题。 请给我回复。

 问题1. ESR 可通过    TPS54308 数据表(SLUSCV2)第17页的等式13来计算。

     此外、电容器 ESR 也会因频率而发生很大变化。 (例如、10 Ω(0.1Hz 时)~ 3m Ω(1MHz 时)

     应  将哪个 ESR 频率与   公式计算得出的值进行比较?

     它是 TPS54308的开关频率吗?

 如果您能提供答复,将不胜感激。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是开关频率。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Shawn、

     感谢你的答复。

     您的回复对客户和 我都很有帮助。

     此致、

     Kazuya。