This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852:关闭主开关2秒钟

Guru**** 2518350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780212/tps3852-turn-off-main-switch-for-2-seconds

器件型号:TPS3852

您好专家、

我的客户希望搜索其路由器应用的复位 IC。 CPU 将 GPIO 置为复位状态、并且希望通过受控 MOSFET 切断适配器为系统供电。 在特定时间段(2秒或更长)后、复位将自动取消置位、然后主开关将再次打开、适配器可以再次为系统供电。  我发现 TPS3852具有看门狗功能、可编程看门狗计时器是否支持此应用?

条件:19Vin,CPU 的 GPIO,但只需一次性,因为我们将关闭主开关以断开系统与适配器的连接。

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在 CWD 引脚上使用具有25uF 负载电容的 TPS3852。 它将提供2秒的延迟时间。

    此致

    Trailokya