This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623-Q1:最低驾驶条件

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848737/lm2623-q1-minimum-driving-conditions

器件型号:LM2623-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2623

你(们)好

客户对 LM2623/Q1器件感兴趣。 他问我、是否可以用1、1V 的电压驱动器件以获得9V 的输出电压。

是否有任何信息显示输出电流的高电平、以及是否建议永久驱动此设置?

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我是否可以知道 EE 和所需的输出电流?

    我们可以通过电子邮件讨论客户信息是否处于 NDA 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    遗憾的是、直到现在、我还不知道 EE 和所需的电流。 让我们假设客户认为他可以将其驱动至最大值。

    或许是为了澄清第一个陈述。 该器件是否能够在输入为1、1V 时提供9V 的输出电压?

    然后、我可以回答他这个问题、并获得有关 EE 的更多反馈。

    谢谢、此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是 NS 的一款非常旧的器件。 设置外部组件并不容易。 如果您可以共享更多信息、我建议您选择其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我们通过电子邮件进行讨论。 我将首先关闭此主题。