This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:关于故障恢复

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827087/tps61194-q1-about-fault-recovery

器件型号:TPS61194-Q1

您好!

我们的客户正在考虑将 TPS61194-Q1用于 LCD 显示屏。
在客户评估过程中、出现 LCD 背光关闭并在25秒后返回的现象。

我选中了"表3。 故障检测"。
我认为、故障状态只能在以下保护操作中恢复。

・VIN OVP
・VIN UVLO
・热保护
但是、即使是这些保护操作中的任何一个、我认为恢复也需要很长时间。

此器件是否可能需要长达25秒的保护操作才能恢复?
此外、您能否告诉我您是否对调试有任何建议。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    您的帖子错误吗?
    获取建议很有帮助。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    很高兴与您讨论问题。  

    25s 对于器件 ti 恢复来说太长。 我想 、在 MUC 中是否有一些保护程序、或者电路中是否有大电容?

    您能否在背光关闭和恢复期间提供原理图和 Vin、SW、FAULT、Vout 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢你的答复。
    由于电路是客户的电路、我想通过 E2E 私人消息或电子邮件进行讨论

    我会要求客户确认波形。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e-mial 更适合客户的隐私 :)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

    感谢你的答复。
    您可以将邮件发送到以下地址吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的