This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有软启动、500mA 电流和低压降的 LDO、适用于1.2V ->1.1V 稳压?

Guru**** 2518070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11, TPS74701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849321/ldo-with-soft-start-500-ma-current-and-low-drop-out-for-1-2v---1-1v-regulation

主题中讨论的其他器件:TPS7A11TPS74701

您好!

我们在 TPS7A11 LDO 中设计了500mA、1.2V 输入电压、1.1V 输出电压调节电路。  但是、我们现在担心电流浪涌和需要在本地执行软启动。

我知道您有关 LDO 软启动电路的应用手册(文档 SLYT096)。  

但是、我希望您可以让我看到一个 LDO、它满足我们的要求、并且具有软启动/限制浪涌电流的能力。  

谢谢、

Bob