This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:有源钳位正向转换器

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779072/lm5034-active-clamp-forward-conveter

器件型号:LM5034

您好!

我们 使用 LM5034将 48V 转换为5V (单输出)。  我遇到了全面的问题、例如  在测试过程中、由于隔离变压器(电流互感器)次级绕组中存在高电流 (4:1)、一些电路板将会烧坏(开关 FET) 、 很遗憾我们找不到这种情况的实际原因、 但是、在 出现故障/烧毁的电路板中观察到的相似 性与同一变压器次级绕组中出现的焊球相似、我的两难问题是该焊球是否 会在 次级绕组中产生巨大的电流?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishanth、

    这似乎是一个制造问题。 焊球可能会导致短路。
    正如您所说的、并非所有电路板都测试失败、而故障电路板的情况与同一变压器的次级绕组中有焊球的情况相同。
    那么、您是否发现、如果由于焊球而导致故障电路板出现短路问题? 在测试之前、是否存在由高电流引起的高温导致的焊球或焊球?

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    @案例-1在 绕组之间观察到的焊球

    @案例-2观察到的焊球以及  绕组末端的短接

    还观察到裸组件中的焊球(流入批次)。

    那么  、焊球是否有可能在次级绕组中产生高电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、我的问题是该焊料是否会在次级绕组中产生过多的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishanth、

    如果焊球未使绕组短路、则不会导致高电流。
    因此、您只需要检查它是否导致绕组或其他元件的电路短路?

    此致、
    Teng