This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:电流限制功能的响应时间

Guru**** 2509505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779691/tps25925-response-time-for-current-limit-function

器件型号:TPS25925

 TPS259251上的启动电流限制功能是否有响应时间规格?

数据表 P6在300ns 时被描述为 t_FastOffly (并且 t_OFFdly:0.4μs μ s)、但我看起来像 P11:图30比 P6更快的响应(ns 顺序)。

我想确认正确的响应规格。

还是 OCP 响应时间取决于条件?  

※μ A 的审查电流限值为3.7A (R_ILIM:100kΩ μ A)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    表中快速跳变比较器延迟的值是典型值。 因此、您可能会看到实际值小于或大于典型值。 提供的典型值旨在让您了解器件对短路的反应速度并关断 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?