This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56628:输出纹波电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827547/tps56628-output-ripple-current

器件型号:TPS56628

尊敬的:

我们采用 TSP56628 的客户设计电源、12V 输入、5V 输出和 MAX 6A 现在需要输出纹波电流信息。 对于电容选择、

但我们找不到这样的信息。 在数据表中、仅纹波电压数据、

请帮助您建议如何在输出6A 时使用该 PN 计算纹波电流、  

如果可能、请帮助告知 CAP 参数、谢谢。

b/r

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    一般来说、电流纹波比应为满负载电流的20%-40%。 您应该能够在数据表的设计过程中找到计算公式。

    谢谢!

    此致、

    Hao