This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC37324:使用 UCC37324驱动 PMSM (逆变器)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC37324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849263/ucc37324-using-the-ucc37324-to-drive-pmsm-inverter

器件型号:UCC37324
主题中讨论的其他器件:UCC27712

大家好、我想使用 UCC37324芯片为我们拥有的设计中的 PMSM 供电或驱动它。 但是、我们需要开发特定设计、因为电机是具有不同绕组电感的双定子。 我们喜欢这个芯片、因为它是 DIP 格式。 但是、我不够专业、无法确定该芯片是否能够处理 MOSFET 或 IGBT 侧高达250Vdc 的链路、我无法找到有关此问题的任何信息。 例如、UCC27712的数据表中非常清楚。

此外、由于 UCC37324缝隙没有自举、如果能够在逆变器中使用、则需要 在双极方案中驱动逆变器设计、 对吧?

谢谢、

Donald W.
Openvolta 项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:  

    感谢您关注我们的驱动器。

    UCC37324是单通道低侧驱动器(两个通道均以 GND 为基准驱动 MOSFET)、而您的设计需要一个栅极驱动器、该驱动器能够在半桥拓扑中驱动2个开关(如果我错了、请纠正我的问题!)。  

    下面的链接是一些驱动器以及 UCC27712 (您之前提到过)、能够在此类总线电压下驱动 FET。

    http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/half-bridge-drivers/products.html#p3162max=121;700

    链路上的器件应该是一个良好的起点、并且将使用自举电路为高侧栅极提供偏置。

    以下文档将帮助您根据所选的 MOSFET/IGBT 适当调整自举组件的尺寸。

    http://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Donald