This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:启动查询

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780564/uc2843-startup-query

器件型号:UC2843

在软启动电路中、 当 COMP 引脚电压高达1.5V (大约)时、第一个 PWM 脉冲会初始化、因此第一个 Ton 高于预期、初始电流更高。

它是 IC 机制的合适性能吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    在 Vdd 电压斜升至 UVLO 阈值期间、UC2843汲取的启动电流。

    当 VDD 达到 UVLO 导通阈值时、当控制器需要更多电流为 Vref 的内部偏置电压充电(为内部电路供电)、驱动振荡器输出、为 SS 电容器充电等时、会发生转换

    我认为这里没有什么意外的东西。

    此致、

    区域


    如果  您的查询已解决、请点击"已回答"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答