This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:关于破损:TPS54335A

Guru**** 2811925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779820/tps54335a-about-breakage-tps54335a

器件型号:TPS54335A
IC 批次编号71P2V4A/77P1GHA 经常出现突然击穿。 

在许多情况下、症状会在1到6个月内出现。

进行了分析

在引脚3 (PH)和 PN 4 (GND)之间的电路中确认了销毁标记。
引脚3 (PH)和 PN 4 (GND)之间确认了短路特性。

该器件可通过正常输入27.2V 输出高达5V 2A 的电流。

可以将什么视为造成这种破坏的原因?

有什么问题? 静电?

您能给我一些关于解决这种情况的提示吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以分享原理图和布局吗? 让我们回顾一下它们。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn
    感谢你的答复

    上传电路图、布局和物料清单。

    它之所以感到不安,是因为突然出现了一些问题,尽管它两年多来一直在无问题地运作。

    我希望能找到一些提示。

    感谢您的评论。


    T.Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我发送一封电子邮件、我将通过电子邮件为您提供支持。

    shawn-nie@ti.com

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    非常感谢您的支持。

    我稍后将向您发送电子邮件。


    T. Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tanaka、
    因此、请通过电子邮件与 Shawn 讨论此问题、我将在此结束此主题。