This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:当 VIN 和 EN 为0V 时、CAN Vout 引脚耐受5V 电压

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849169/tps61022-can-vout-pin-tolerate-5v-when-vin-and-en-are-at-0v

器件型号:TPS61022

我正在设计一个具有两个电源的电路、这些电源通过具有将连接在一起的输出的稳压器。

稳压器 A:使用 TPS61022升压(3-5V 输入电压至5.2V 输出电压)。

稳压器 B:降压(9-15V 输入电压至5.2V 输出电压)

使用寄存器 B 时、效率并不重要。 但在使用寄存器 A 时至关重要。我的问题涉及 TPS61022在关闭时的行为。 当使用稳压器 B 时、TPS61022的 VIN 和 EN 电压为0V、Vout 电压为5.2V。  在此状态下、TPS61022会消耗反向电流还是会损坏? 由于损耗和成本增加、我不想在输出端包含负载开关。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在该应用中、TPS61022可以正常工作。 不需要负载开关。