This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:TPS60150

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849165/tps60150-tps60150

器件型号:TPS60150

您好! 我想知道、可以并联 VN 和 EN 吗? 我尝试将电池升压到5V 直流、从数据表中可以看到、EN 应该从控制器中获得高信号。 我正在尝试用这个部件给控制器供电、并且无法使控制器上的电荷泵通过同一个电荷泵供电。 感谢大家的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部件属于 LED 团队。 请将其发布在 LED 论坛中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、EN 可以连接到 VIN。