This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:输出精度

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849164/tps63036-output-accuracy

器件型号:TPS63036

尊敬的 TI 团队:

我可以在规格中看到,如果 IOUT < 5mA ,PS/SYNC = GND 的输出可以是+6%或-3%。

  如果我理解正常、如果 IOUT > 5mA、输出精度会更高、但并非最差、是n´t μ A 吗?  对于 PS/SYNC = VIN、这种行为是相同的?

感谢您的观看:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo:

    感谢您的提问。 根据数据表中的列表、FB 电压为 IO>500mA、为500mV±5mV、因此仅为1%。

    对于您提到的另一种情况。"PS/SYNC = GND、如果 IOUT < 5mA "、转换器将进入省电模式。 开关频率将降低。 因此、纹波将大于正常运行。 有关详细信息、请参阅数据表"7.4.4节电模式和同步"