This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:数据线信号开关条件

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780431/tps2549-data-line-signal-switches-condition

器件型号:TPS2549

大家好、

您能否告诉我 TPS2549内部 D+/D-数据线路信号开关在以下条件下的情况?

在 CDP 模式下:
a)就在便携式设备连接到 TPS2549之后、在 CDP 握手之前、数据线路信号开关处于打开或关闭状态?
b)在 CDP 握手期间、数据线开关是打开还是关闭?
c) CDP 握手之后、在主机(MCU)和器件(便携式设备)之间通过 TPS2549进行通信期间、当出现"掉电复位"信号时、数据线路信号开关将继续打开或关闭?
    *总线复位信号: D+/D-<0.8V 持续时间超过10ms (必需),D+/D-<0.8V 持续时间超过2.5us (可接受)
d)当便携式设备断开连接时、D+/D-<0.8V 持续时间超过2.5us (需要)、D+/D-<2.0V 持续时间超过2.5us (可接受)时、TPS2549如何检测断开情况? 以及数据线路信号开关将如何持续打开或关闭?

在 SDP 模式下:
同样的问题、
A)
B)
C)
D)

在 CDP-SDP 自动切换 模式下:
同样的问题、
A)
B)
C)
D)

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    USB 信号传输握手是通过 D+/-信号完成的、 因此只要我们将器件设置为数据模式(SDP、CDP、CDP-SDP 自动)、数据线信号开关将始终处于打开状态。 仅在 DCP 模式下、数据线信号开关才会闭合。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您的澄清。
    由于 Koshi 不在办公室、请允许我中断。

    请让我们稍微确认您对“打开/关闭”的评论。 关于数据模式(SDP、CDP、CDP-SDP 自动)、D+/-信号将直通、直到 EN/Puppy-voltage 关闭。 是这样吗?
    如果您能够详细说明、我们将不胜感激。

    此致、
    宫崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宫崎您好、
    您说得对、D+/-信号会通过、直至 EN/电源电压在数据模式下关闭。 如果您有任何疑问、请随时与我联系。
    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的澄清!  

    此致、

    宫崎