This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:连接24V 电源时芯片损坏

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826844/tps54202-chip-damaged-when-connect-24v-power-in

器件型号:TPS54202

您好 TI 人

当我插入24V 作为 TPS54202的 VIN 时、芯片会立即损坏。 VIN 和 SW 引脚之间的热似乎会在100ms 内烧坏。 然后、VIN 到 GND 短路。

原理图如下所示、我只让 EN 引脚悬空、这是否与此问题相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您分享布局吗? 如果布局不好、VIN 和 SW 的尖峰电压会很大、这可能会导致损坏。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    布局图是否清晰、可用于分析此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局不好、功率级走线太薄、SW 走线在 IC 下方、噪声很容易引入 FB、导致不稳定。 此外、输入电容远离 IC 的 GND 引脚、VIN 和 SW 的尖峰电压将非常大。请参阅用户指南以设计布局。

    什么是负载电流? 电感器的饱和电流是多少?

    当 VIN=12V 时、请检查是否存在相同的问题。 您还可以在 IC 的 VIN 和 GND 引脚附近添加一个0.1uF 陶瓷电容器以进行双确认、该电容器可以降低 VIN 的尖峰电压。

    此外、您是如何为电路板供电的? 24V 电压来自何处?

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    感谢您的建议

    负载电流约为100-500mA、 电感器的饱和电流为2A。 我之所以选择这款芯片、是因为我手上有它。

    当 VIN = 12V 时、工作正常。

     我在 VIN 处有一个0.1uF (C5)、

    我使用24V 适配器为电路板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道电路板上有0.1uF 电容、但它远离 IC 的 VIN 和 GND 引脚、因此我要求您在 VIN 和 GND 引脚附近再添加一个0.1uF 电容。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

    好的、让我试一下