您好 TI 人
当我插入24V 作为 TPS54202的 VIN 时、芯片会立即损坏。 VIN 和 SW 引脚之间的热似乎会在100ms 内烧坏。 然后、VIN 到 GND 短路。
原理图如下所示、我只让 EN 引脚悬空、这是否与此问题相关?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
布局不好、功率级走线太薄、SW 走线在 IC 下方、噪声很容易引入 FB、导致不稳定。 此外、输入电容远离 IC 的 GND 引脚、VIN 和 SW 的尖峰电压将非常大。请参阅用户指南以设计布局。
什么是负载电流? 电感器的饱和电流是多少?
当 VIN=12V 时、请检查是否存在相同的问题。 您还可以在 IC 的 VIN 和 GND 引脚附近添加一个0.1uF 陶瓷电容器以进行双确认、该电容器可以降低 VIN 的尖峰电压。
此外、您是如何为电路板供电的? 24V 电压来自何处?
肖恩