This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:从+5V 传输到-3.3V 传输的效率

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779854/tps63710-about-the-efficiency-from-5v-transfer-to--3-3v

器件型号:TPS63710

我看到  、当我们在数据表中将 Vin 表单+14V 更改为+6V 时、-3-3V 转换的效率将得到提高。 当我们获得+5V 或更低的输入时、是否有可能获得更高的效率? 实际上、我们 的原始电压电源为+3.3V、我们需要将+3.3V 升高到+4.5V 到+5.5V、以便为此逆变器提供合适的输入范围。 因此、我 想 知道当我们获得+4.5V 至+5.5V 输入时的效率性能。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bowen、

    我是否可以了解有关您的应用以及它所需的典型和最大电流的更多信息?

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       在我的应用中、我们希望 在+3.3V 至-3.3V 的电压传输上获得最大效率、相应的电流消耗为300mA。 但我们似乎找不到直接用于此电压传输(+3.3V 至-3.3V)的高效逆变器。  

    在 TPS63710的数据表中、我们可以从+6V 到-3.3V 获得大约88%的效率。 这意味着我们需要将+3.3V 升高到6V、然后将电压反向到-3.3V。 但大多数高效升压转换器显示输出电压将限制在+4.5V 或+5.5V (例如 TPS61099x)。 基于这种情况、我们想知道 TPS63710上的传输效率为+4.5V~+5.5V 至-3.3V、以评估总效率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen、

    感谢您的详细回答。

    TPS63710无法在4.5V 输入电压下运行、因为有限制|VOUT|< 0.7 x VIN (请参阅 DS、第1页和第5页);并且由于您的|VOUT|为3.3V、您的 VIN 不能小于4.8V。 可以在5V 至5.5V 电压下运行,您可以使用 TPS63710 网页上提供的设计工具 WEBENCHRegistered验证所有设计参数。 在该工作点、效率约为90%。 您可以随意查看参数、了解如何使设计最适合您的需求。

    希望这能解答您的问题!

    谢谢、此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       根据 您的建议、我在 WEBENCH 上获得了一致的结果。

    真的很感谢!

    Bowen