This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5927-Q1:过热检测和关断

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827414/tlc5927-q1-overtemperature-detection-and-shutdown

器件型号:TLC5927-Q1

你(们)好

我在  下面的数据表中查看了过热时的检测和运行状态

Tj.Trip 和 TSD 是否相同?

在150°C 时显示 Tj 的最大值

如果 Tj.TRIP 超过此温度、是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您可以将它们视为相同的值。

    TJ.TRIP 是一种保护器件免受损坏的温度设计、因此 Tj.TRIP 始终低于150。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank  

    感谢您的快速响应。

     Tj.TRIP 是否 为固定值?

    我可以获取有关 Tj.Trip 的信息吗?

    谢谢、致以最诚挚的谢意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它受传感器的‘s 影响。 您可以将其视为150。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指内置于 IC 中的传感器吗?

    我能将其视为固定的150度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。