This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62240:TPS62240是 Vin<2V 的电流消耗

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827186/tps62240-tps62240-is-the-current-consumption-of-vin-2v

器件型号:TPS62240

您好,

TPS62240规范显示、当输入电压<2V 时、IC 将进入欠压锁定模式、然后 IC 仍在工作、此时的电流消耗是多少、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我没有有关该参数的任何数据。 我将在内部对齐、我将 告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已检查、没有可用的数据。 请查看 D/S 的第8.3.1节(第7页)以查看 UVLO 的说明(输出级断开连接)。 作为一种假设、 我要说电流在关断电流范围内、但为了确保基准测试更合适。