This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:TLV431作为电压比较器-压降

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826568/tlv431-tlv431-as-voltage-comparator---voltage-drop

器件型号:TLV431
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

当用作比较器时、我对 TLV431有疑问(请查看下面的电路)。 我不会意识到阳极和阴极之间的电压行为(VF2)。 仿真模型似乎无法正常工作。 根据 www.ti.com/.../slva987.pdf 、我预计电压 VF2会降至 Vref。 我在实际电路上测量1、83V。 我需要知道这一点、因为我使用该信号驱动 PNP 晶体管。

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    感谢您提请我注意这一点。

    此应用手册有错误、我将着手修复。 该误差与您的电路有关。

    在开环(比较器)模式下、当 VF1 > VREF (1.24V)时、VF2将根据第9.2.1.2.3节的规定、尽力降至0.9V - 1.0V。 数据表中。

    我将更新此应用手册。

    在什么情况下测量1.83V?

    您能否确认这是 TLV431或 TL431?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在什么情况下测量1.83V?

    我正在使用 TLV431作为比较器进行过压保护。 一旦达到阈值电压、PNP 晶体管将驱动 PMOS 以打开电压轨。 我正在缓慢增大输入电压并监控输出电压。 在输出电压降至0 (PMOS 打开)的点、我检查 TLV431的阴极阳极电压并测量值为1.83V。 但现在我知道发生了什么。 如果我进一步增大输入电压、阴极阳极电压会降至您所说的1V。 我测量的1.83V 只是从 Vin 转换到1V 时的中间阶跃。 在该级别驱动 PNP 就足够了。 因此、我最终被把输入电压停在该电平上所迷惑。 感谢你的帮助。

     

    您能否确认这是 TLV431或 TL431?

    TLV431

    此致、

    阿伦