This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:使用受控适配器的 PoE 优先级电路高侧开关 Vout 压降问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780361/tps23756-poe-priority-circuit-using-controlled-adapter-high-side-switch-vout-drop-issue

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:PMP20859

尊敬的先生:

我们使用应用手册( slva306a) 通过受控适配器高侧开关(如下所示电路)来实现 PoE 优先级电路。 但是 、当适配器电源首先插入 PSE 时、Vout 将下降(如下波形所示;CH1:Vout;CH4 VDD1)。 您对 Vout 压降问题有什么建议吗?

此致、

Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    此电路不适用于从适配器到 PoE 输入的平滑转换。 PoE 输入将具有优先级、但在 PoE 输入超过上升 UVLO (36V)之前、适配器输入将在 Vdd-VSS =~30V 时关闭、以开启热插拔 FET。

    如果客户需要在适配器和 PoE 输入之间实现平稳转换、我建议使用 SLVA306A 第3.6节中的示例或修改我们的无中断转换设计 PMP20859、以使用单通道而不是2。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢!

    此致、

    Sam