请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5041 大家好、
我的客户正在考虑使用 LM5041进行新设计、并有以下问题:
我目前正在研究用于 电流馈入+/- 140V 输出20W 功率转换器的 LM5041级联 PWM 控制器。
它使用降压级后跟推挽式变压器级、所有这些都由 LM5041控制。 我喜欢馈入的电流
方法、因为它可以在生成电压馈送变压器时防止与之关联的高电流脉冲
高电压输出。 过去、我不得不使用特殊的低电容输出绕组来防止出现严重问题
变压器在电压馈送方法中发热、因此我倾向于电流馈送。
但是、在推挽式变压器之后的级联升压级似乎会减少所需的匝数
变压器的中心抽头电压来实现所需的高功率比。 我似乎还记得,T.I.曾经做过这样的事情
控制器。 TI 是否做任何这样的事情或是否存在与升压相关的问题
方法?
此致
Mihir