This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262:TPS65262 -环路补偿

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65262, TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779999/tps65262-tps65262---loop-compensation

器件型号:TPS65262
主题中讨论的其他器件: TPS65265

大家好、团队、

在第26页的 TPS65262数据表中,有一个计算涉及“RL”,没有进一步说明。

在原理图上,“RL”表示电阻负载。 我有点困惑、因为箭头指向 VOUT、表明存在另一个负载或其他东西。

这会使 RL 的计算无效。

此外,如果“RL”表示完整负载,我想知道为什么它们不像数据表中的其他位置那样使用平均输出电流进行计算。

  • 您能评论得更远吗?

 除此之外:是否有简单的方法来计算前馈电容器 C1?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 日落时分  

    注释:  

    RL 是负载电阻、它等于 Vout/Iout、因此它用于计算等式17中 Vout 的极点。  

    在不同负载(Iout)下、RL 不同、是直流值、因此不需要对其求平均值。  

    2.箭头表示电感器电流、因为它具有纹波、所以需要对其进行平均、在峰值电流模型中、它被建模为理想的电流源。  

    3.对于常规应用,建议设置 C1=22pF。  

    此外、作为最佳实践、您可以参考设计的 EVM 原理图。  e2e.ti.com/.../TPS65262EVM-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma:

    感谢您提供信息。

    关于箭头、我指的是 Vout 标签旁边的箭头。 它看起来除了 RL 之外还有其他连接、因此 RL 不是总负载。

    不过、根据您所说的 RL、是输出电压/Iout 的总负载。

    对于 C1、我们是否有任何公式可用于获得方向并了解较大值与较低值之间的权衡?

    我假设它也可能与 R1选择有关。

    哪种截止频率应与反馈电阻器结合使用?

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 日落时分  

    哦、明白了、Vout 的箭头会引起一些误解。  RL 是总负载。  

    C1是前馈电容器、C1和 R1将形成一个零点、可扩大带宽并提高相位裕度。  

    通常、我们将零设置为略高的环路带宽。  

    TPS65265也是峰值电流模式降压、您可以参阅数据表第29页中的补偿说明。  

      

    截止频率是多少? 3dB 带宽频率? 它与反馈电阻器无关。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma:

    感谢您的参与。 关于第3点、我指的是您在第2点指出的内容。 我希望 C1和 R1之间存在关系。

    ...not a cut off (Pole)...而是一个零点。

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、日落时分  

    零点等于1/(2 π* C1*R1)。