This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195设计的初学者问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849018/bq24195-beginner-questions-designing-for-the-bq24195

器件型号:BQ24195

大家好、我计划在下一个设计中使用 bq24195、其中:
- VBUS 有两个电源、分别为5V 和6V、它们都通过 schottkys 连接到 VBUS 引脚。 5V 输入是辅助电源、系统通常从6V 电压轨获取电流。
-系统由单节锂离子电池供电
-我需要3.3V 稳压、最大200mA (即使未连接 VBUS)
-我需要对调制解调器进行5V - 6V 调节并驱动伺服系统(即使未连接 VBUS)。 调制解调器需要2A 的峰值、因此我虽然 bq24195中的升压5.1V 2A 输出使 IC 成为一个很好的选择。
-我不需要通过 USB 协议检测电流限制(我根本不使用 USB)。
我正在寻找一个 I2C 控制的 IC

1.您认为 bq24195是最佳选择吗? 我有一个由 TI 制造的符合我的需求的10个 IC 的列表、其中大多数是 bq241xx、一些 bq242xx 和其他 IC。
也许您认为还有一个更新的版本、或者更简单/更便宜的版本可满足我的需求?

2.考虑到我需要3.3V 稳压、将最小 SYS 电压设置为3.5V、使用超低压降线性稳压器从 SYS 生成3V3 200mA、max 是否合适?

我看到 VBUS 和 PMID 之间有一个 FET、其 D-S schotky。 因此、在未连接 VBUS 时可实现5.1V 升压(设置适当的寄存器)、但在连接 VBUS 的情况下、PMID 将直接复制 VBUS。 是这样吗?

4.使用 PMID 作为电源轨来满足我的5V - 6V 需求是否是一个好的做法,或者我是否应该从外部升压 SYS 输出?

5.我在数据表中读出 PMID 电流输出不受限制。 是否仅在从 BAT 升压时出现这种情况? 我是说、如果 VBUS 被连接并且 I_LIM 被设定为1.5A、那么在这种情况下、我是否会在 PMID 引脚中设定电流限制?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYS 电压随电池电压的变化而变化。 如果需要固定3.3V 电压、则可以使用 LDO。

    2.充电模式下的 VBUS 和升压模式下的 VBAT 分别支持 PMID。 当输入从 VBUS 切换到 VBAT 时、将会出现一些 PMID 瞬态。

    在充电器模式下、VBUS 有输入电流限制(IINDPM)。

    BQ2419x 具有多种工作模式和多个电压/电流控制环路。 强烈建议您在着手自己的设计之前先评估 BQ2419x EVM、从而熟悉 BQ2419x 充电器的操作。

    谢谢、

    宁。