This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:器件输出端的锯齿波

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848025/lmz14203-seeing-sawtooth-at-output-of-device

器件型号:LMZ14203

我有一个使用 LMZ14203的设计。 输入为24V、输出应为5.5V。 仿真工作正常。 当我观察输出时、我看到大约5kHz 时的锯齿为400mVpp。

标称直流值为6V、而不是5.5V 的设定值。 400mVpp 锯齿位于直流顶部。

FB 节点也不正确、在相同的5kHz 频率下、它会峰值至1V、然后稳定回到正确的0.8V。

任何想法、控制环路似乎都不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、但丁、

    您能否使用 LMZ14203为您的设计提供原理图? 对于该器件、400mVp-p 相当高。 即使在3A 运行时输入电压为24V、输出纹波也应仅为大约30mVp-p  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、但丁、

    我可以获取有关此内容的更新吗?

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我将 Ron 电阻器连接到 GND、而不是 Vin。

    修复后、锯齿更像35mVpp。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、但丁、

    感谢您的更新、并很高兴听到输出纹波更接近预期的30mVp-p

    这是否解决了您的问题、或者您是否仍对此器件有任何疑问?

    此致、
    Jimmy