This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847518/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM

您好!

我对 EM1402EVM 有一些疑问。

1) 1)在 EM1402EVM 数据表中显示了外部电源为12V/24V、但显示正外部隔离平衡源输入为12V。 正确的值是多少或介于12V 和14V 之间的值范围是多少? 如果外部电源电压低于12V、会发生什么情况? 器件立即关闭?

2) 2)当电池模块从外部充电时、EM1402 EVM 能否实现平衡(对一节电池进行充电或放电)? 是否有风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们建议使用12V 电池、因为我们的测试就是这样完成的。 您可以在平衡的同时执行充电。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、但如果系统支持12/24V 电池、它可以使用24V 电池、并且使用的电池更少吗? 是否存在问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    从理论上讲、这应该是可以的、但正如我提到过的、我们不建议以这种方式使用它、因为我们没有进行表征、因此我们无法保证数据表规格。 您必须执行自己的表征。

    此致、

    泰勒