This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:在 BQ25703和 BQ25713之间的太阳能 LED 照明中、强烈建议使用哪一种?

Guru**** 2567035 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25703A, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780127/bq25713-which-is-much-recommended-in-solar-led-lighting-between-bq25703-and-bq25713

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ24650BQ25703

客户希望在太阳能 LED 照明系统中使用电池充电器。 峰值充电电流要求为8A 或更高、请先选择 BQ25703A、我建议他 使用 BQ25713进行更精确的输出电压控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike、

    我建议使用 BQ25713为您的太阳能应用实现某种最大功率点跟踪算法。

    这两种充电器都需要主机控制器、您需要主机控制器才能实现 MPPT。 如果不需要 MPPT、而是需要固定的工作电压、则可以使用这些充电器、也可以将 BQ24650视为独立选项。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joel H:
    我以前曾告诉工程师主机控制器的要求、他们的旧产品中使用了 BQ24650。 BQ25713应用于 Type-C 充电器项目、工程师建议使用 BQ25703。 感谢您的友好!