This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 何时会在 TI#39;s 网站上发布 BQ25886的数据表?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780101/when-will-the-datasheet-of-bq25886-be-released-on-ti-s-website

主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ25886

我是珠海地区的 FAE、我在珠海有一个新设计、项目名称是移动打印机中的电池充电器、他们想要使用 BQ25713和 BQ25886、但只有 BQ25713数据表可在 TI 网站上找到。 客户想要确认 BQ25886的数据表何时发布在 TI 网站上以及批量生产时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将向您发送有关 BQ25886的电子邮件。 您可以提供电子邮件地址吗? 谢谢。

    此致、

    Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "您好 TI 人"

    ...如果可用、也对初步数据表感兴趣。

    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jing、
    非常感谢您的帮助! 我现在有初步数据表。 但客户希望扫描有关 BQ25886的其他参考设计。 现在是否提供样片或演示? 这将在何时投入大规模生产?
    我的电子邮件:Mike.Peng@wtmec.com