This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54120:具有6V 输出的 TPS54120

Guru**** 2606605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781030/tps54120-tps54120-with-6v-output

器件型号:TPS54120

你(们)好

我使用的 TPS54120具有12V 输入、我需要6V 输出。 我计算了开关的反馈电阻器、以便为 LDO 提供6.5V 输入。 当我为电路加电时、我只看到大约6V 的电压进入 LDO 输入。 我已附上原理图。 如果我使用的值看起来正常、是否有人可以评论? 如果有人能提出一些要检查的建议、

谢谢

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、

    我首先测量 Vsense 引脚上的电压? 如果低于0.8V、可能有两个原因。

    器件达到电流限制
    2.设备不稳定。

    如果器件达到电流限值、则减小负载电流和/或调整电感器值。

    如果不稳定、请调整补偿以稳定。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    是的、Vsense 大约为0.75V。 此外、输入和输出电压具有大量纹波。 我在器件上没有任何负载、但即使添加0.1A 负载也没有任何影响。 因此、我不认为这是电流限制问题。 我想它一定不能是稳定的。
    谢谢
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、

    您是否正在使用输入滤波器? 如果是、它是否良好阻尼? 则需要进行良好的阻尼。
    您是否严格遵循了数据表中的 PCB 布局指南? 否则、您可能必须旋转 PCB。

    关于稳定性、您是否遵循了以下链接中的应用手册?

    www.ti.com/.../slva503a.pdf

    您可以调整 R17以通过降低至10k 来降低环路带宽。 如果这没有实际影响、可能是布局?

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我将 R17降低至10k、输出现在稳定、

    谢谢

    Jon