This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLC5926-Q1:使用 SPI 单元进行模式切换

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827222/ccs-tlc5926-q1-using-spi-unit-for-mode-switching

器件型号:TLC5926-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人知道如何使用 TLC5926-Q1的 SPI 外设单元进行模式切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juris、

         为什么要使用 SPI 进行模式切换?  您的应用中是否有任何特殊之处? 当 OE (ED2)出现一个单时钟宽脉冲时、TLC592x-Q1进入两时钟周期转换阶段、即模式切换阶段。 请参阅数据表第18页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juris、

    您可以在数据表第15到19页中找到功能模式。

    我们建议您使用 IO 接口来模拟高/低级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Charles、

    在动态显示屏中、通信非常密集、并且时间槽很敏感。 有时我应该调整亮度。 因此、我想转义、将端口从 SPI 切换到 I/O 模式并来回切换。 我找不到合适的方法来将 OE 和 LE 与 SPI 时钟同步。  

    此致

    法学家

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    实际上、切 换到 I/O 模式并不是更好的解决方案、请查看我对 Charles Chen1的回答。 但是、我似乎应该优化我的应用以使用 I/O 进行模式切换。

    谢谢、此致、

    法学家