This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3711:输出电压高达30V?

Guru**** 2391055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TL7700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846846/tps3711-vout-up-to-30v

器件型号:TPS3711
主题中讨论的其他器件: TL7700

您好!

我需要一个与 TPS3711类似的器件、但该器件的输出电压最高可达30V。

有什么建议吗?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、  

    输出连接到什么?

    如果问题是邻近高压轨短路、则可以使用低成本齐纳二极管进行保护。 下面是一个应用手册、其中介绍 了有关 Aproach https://www.ti.com/lit/an/snva849/snva849.pdf 的内容

    或者、应用是否需要高电压驱动能力来驱动英尺?

    谢谢  

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    客户无法披露这些信息。 他选择在 TSSOP 封装中使用 TL7700。

    TL7700PW TSSOP (8) 3X4.40mm

    这是 一款可供新设计选择的更好器件和封装吗?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    如果严格要求30V 输出电压、则是的、TL7700将是我们产品系列中的唯一选择。 如果这一要求是由它们的设计引起的、并且可以通过输出上的电阻分压器来降低、那么它将打开更多的选项。

    谢谢、
    Abhinav。