This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:使用 LM10010调节输出电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827315/lmz31520-adjusting-output-voltage-with-lm10010

器件型号:LMZ31520

您好!

我需要2.5V~3.5V @ 12A 的可调节电压功率。

LMZ31520的 AGND 引脚说明为"不将 AGND 连接到 PGND"。

但 SNVa709文档是 AGND 引脚连接的 GND。

我应该怎么做?

我指的是:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamonika、

    AGND 是"安静"GND 节点。

    应用手册中 DAC IC 的 GND 引脚以 LMZ3模块的 AGND 端子为基准。 我认为这也是你应该做的事情。 这将确保 DAC 以"安静"侧为基准。

    谢谢、

    Denislav