This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:不会自行调节和烧开

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781021/tps63070-not-regulating-and-burning-itself-away

器件型号:TPS63070

大家好、

我在我的设计中使用 TPS63070将一组4节 AA 电池调节为稳定的4.95V。

要求如下:
输入:2.5V - 7V
输出:4.95V (±1.5%)@ 0.02A 至0.40A

设计规格:
输出电容:在裸 PCB 上为76uF (3x22uF、1x10uF)(集成到产品中时总计~200uF)
电感:LPS3015 @ 1.5uH

问题:

-在200欧姆测试负载和空载条件下、输出电压低于其设定的4.95V (521k 和100k 电阻)。 (输出电压在1.2V 左右挂起一秒钟、直到它充分升温并在0.1V 至0.7V 之间移动)
- IC 会触发实验室电源上的过流保护、并使电路板上的磁通量冒烟。 如果允许运行半分钟、将开始烧毁电路板(迹线正在提起等)

我已经尝试过新的 IC、以防我的 IC 损坏、但仍然是相同的行为。 没有任何布线会短接到任何其他信号、因此这也不是问题所在。

原理图(与数据表几乎相同):

电路板布局:

显然、电路板设计可以更好一点、但现在我还不能完全理解为什么这种设置足以使芯片产生相当大的自毁。
(后面的5VCC 线路进入一个连接器、在这张图片中不会太晚。 5VCC 线的总长度小于6cm)

只是慕斯尔的一批错误的案例、或者我的设计是否存在严重缺陷? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决! 我使用了 LPS3015电感器、它可能无法处理电流! (数据表建议使用额定电压更高的 XFL4020)

    将其替换为额定电流更高的电感器、现在可以很高兴地产生电压、并且芯片不再处于火状态。