This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:在哪里可以找到 LMZM23600在单元中的标记?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827049/lmzm23600-where-to-find-the-marking-of-lmzm23600-in-the-unit

器件型号:LMZM23600

尊敬的 TI 社区:

我正在检查器件 LMZM23600。 根据数据表、指示有身体标记、但当我从搜索引擎搜索实际设备的照片时、我找不到数据表上指示的标记。

我是否可以知道在实际设备上的哪个位置找到标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、

    顶部标记位于电感器旁边、与引脚1指示器"南"。

    您需要放大才能读取它。

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    非常感谢您提供此信息。 空间非常小、因此数据表中的顶部标记很适合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junn年 弗、您好!

    你是对的。 TXN 编号用于在面板级别标记的内部信息、您实际上不会在器件上看到。

    具体器件标识符为4K、4L 或4J、具体取决于您具有的输出电压选项。此器件标识符代码蚀刻在下面以绿色突出显示的块 I 中:

    其他块包含用于内部可追溯性的其他字符。

    谢谢、
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您花时间回答我的问题。 这种情况被视为接近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junn年 弗、您好!

    不用客气。 感谢您使用该论坛、并对您之前的姓名拼写错误表示歉意。

    谢谢、
    Denislav